结果:找到"智能 LED控制器 APP APK IOS Android 安卓 物联网",相关内容1000条
  • 专为智能设备安全打造|基于ACM32MCU的智能断路器方案
  • 随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点,数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化,对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义,断路器智能化在于运行状态实时监测、通断精确、智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。本文将介绍基于ACM32F070的智能断路器方案,有效实现电路的智能化控制,让用电更安全更智能。智能断路器概述智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ACM32F070,MCU,断路,工业 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-14 15:05:00
  • 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
  • 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
  • LED智能照明控制
  • LED智能照明控制LED智能照明控制.pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LED照明 发帖人:元基朱生 发帖时间:2021-09-23 11:01:00
  • 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
  • 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 人工 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
  • 直播领开发板:万物智联时代:传感企业如何抓住智能化新趋势&新商机?
  • 传感器作为万物智联时代的基础,它是获取海量数据和信息传递的入口,我们生活的方方面面,均离不开传感器的应用。比如在今年疫情期间,居家隔离成为阻断疫情最重要的举措,为了防范人员随意进出,一些社区为居家隔离人员安装“智能门磁”,不但能实现24小时实时监测开关门状态,还能在发生异常情况下,第一时间通过手机App发出告警信息通知社区管理人员,大大提升了疫情期间社区管理的工作效率。再比如像PIR人体移动传感器,可自动探测人体移动,当主人离家之时,若家中有异常,将推送提醒通知到用户手机里。还可配合照明设备使用,在夜起时,灯光跟随脚步亮起,让用户不再摸黑。温湿度传感器,能够自动感知室内温度和湿度,并可联动家...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 传感 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-07 14:12:00
  • 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
  • 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 插座 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
  • 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP(IOS),APK(android)全套...
  • 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP,APK全套,也可分开购买定制单件,例可只要IOS软件APP,或安卓软件APK,或单片机IC,微信号:yymlyc,图片中的联系方式也可以,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!此款12路控制器多种模式可自由组合!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: LED APP APK IOS Android 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-15 11:20:00
  • 寻安卓APP马甲苹果马甲上架
  • 高报酬寻安卓APP马甲iOS马甲上架,您有技术,我有钱彩票马甲包上架!我们不做预付款,过一个给一个的钱!可以接受的看下面↓做个原生或混合壳的APP,需要有强更和推送功能(用极光)。做这个APP主要是为了苹果审核用的,你审核过后我会调用我自己的东西,你做的东西就是审核用的。或者你不用原生也可以,我给你个wap网址你来封装,只要能审核通过就可以LOGO、产品名称、应用描述、关键词、介绍图、开发者账号、极光账号,软著,我们都会提供联系扌口扌口:992875809
  • 所属专栏: 人才需求 标签: ios 马甲包上架 app开发 发帖人:sfafas 发帖时间:2017-12-01 10:30:00
  • 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员
  • 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios或者Android的百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场。2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票娱乐游戏资讯攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我们...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: Android ios 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-23 22:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: